Acceso a puertos HTTP/HTTPS
| Descripción |
A partir de la versión 10.14 del software PolyScope X, los administradores pueden controlar el tráfico entrante HTTP y HTTPS en los puertos 80 y 443 directamente desde la interfaz de usuario de PolyScope X. Utiliza el botón de activación/desactivación de HTTP en la pantalla «Servicios» para abrir o cerrar estos puertos en el cortafuegos del robot. Esto proporciona a los integradores un control explícito sobre el acceso web al robot sin necesidad de acceder a la línea de comandos. A partir de la versión 10.14, los puertos 80 y 443 están cerrados por defecto . Si cierras el puerto 80, permanecerá cerrado tras el reinicio del robot . En versiones anteriores, el puerto 80 se abría automáticamente cada vez que se iniciaba el sistema. Tras actualizar a PolyScope X 10.14 o una versión posterior, comprueba la opción HTTP si hay sistemas externos, clientes web o URCaps disponibles externamente que dependan de los puertos 80 o 443.
|
| Activación del servicio frente a conmutador HTTP |
La activación o desactivación de un servicio en la lista de servicios es independiente del botón de activación/desactivación de HTTP:
Es posible habilitar un servicio aunque sus puertos estén bloqueados por el cortafuegos. Un puerto abierto no habilita un servicio desactivado. Para garantizar un funcionamiento seguro, configura ambos ajustes de acuerdo con las necesidades de tu aplicación.
|
| Advertencia sobre la conectividad de URCap |
Cuando el puerto 80 está cerrado mientras hay un URCap disponible externamente activo, la pantalla «Servicios» muestra una advertencia indicando que el puerto 80 debe estar abierto para que el URCap funcione. Activa el interruptor HTTP para restablecer la conexión.
|
| Para controlar el acceso a los puertos HTTP/HTTPS |
|