Anwendungs-Tab
| Beschreibung |
Auf der Registerkarte „Anwendung“ können Sie die Einstellungen konfigurieren, die sich auf die Gesamtleistung des Roboters und von PolyScope X auswirken. Ab PolyScope X 10.14 kann eine Anwendung von mehreren Programmen gemeinsam genutzt werden. Siehe „Gemeinsam genutzte Anwendungen“ im System-Manager .
|
| So greifen Sie auf die Anwendung zu |
Tippen Sie auf „Anwendungs-Tab“ .
Der Anwendungsbildschirm wird angezeigt, auf dem zwölf Anwendungsuntermenüs für die Roboterbewegung, die Konfiguration und Informationen zu finden sind.
|