Anwendung „Bedienerbildschirm“

Beschreibung

Mit der Anwendung „Operator-Bildschirm “ können Sie Änderungen am Inhalt des Operator-Bildschirms vornehmen, der sich in der linken Symbolleiste befindet. Siehe Benutzerbildschirm

 

Nutzung der Funktionen der Anwendung „Operator Screen“

  1. Wechseln Sie zum Bildschirm „Anwendungsknoten“. Siehe Anwendungs-Tab

  2. Tippen Sie auf das Symbol „Anwenderbildschirm “.

     

    Auf dem Hauptbildschirm sehen Sie den Bedienerbildschirm, der in zwei Bereiche und das Feld „Bedienerbildschirm“ unterteilt ist.

    Der linke Bereich enthält den Bedienerbildschirm und die Baumstruktur „Abschnitte “. Im mittleren Bereich befindet sich die Konfigurationsstruktur . Das Feld „Bedienerbildschirm“ enthält ausschließlich die Option „Standard-Bedienerbildschirm “.