Uttrykksredigering
| Beskrivelse |
Fanen Udtryk giver dig mulighed for at indsætte et udtryk, som skal være et gyldigt URScript og evaluere til den korrekte type. Et udtryk i en If -node evalueres til en boolsk værdi. Hvorimod en String-type kræver, at der anvendes anførselstegn. Desuden giver fanen Udtryk dig mulighed for nemt at indsætte en variabel i udtrykket.
|
|
Eksempel på brug af fanen "Expression" |
Opret en programløkketæller.
|
| Uttrykksredigering |
I udtrykseditoren finder du genveje til at indsætte funktioner, I/O'er og logiske operatorer i udtryk. I den venstre kolonneser du afsnittet Hurtig adgang, hvor du nemt kan indsætte en indgang, udgang, variabel eller indbygget funktion ved den aktuelle cursorposition. Fra og med PolyScope X 10.14 registreres indgangs- og udgangssignaler dynamisk fra alle registrerede kilder og grupperes efter kilde i vælgerne. Se Signaler i udtrykseditoren . I højre kolonne findes knapper til indsættelse af almindelige logiske operatorer og værdier, såsom AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Denne funktion er blevet tilføjet til alle dialogbokse med faner samt til nogle få nodefelter, der tidligere kun accepterede en streng, f.eks. »If« -noden.
|