Signaler i udtrykseditoren
| Beskrivelse |
Fra PolyScope X 10.14 finder og viser Expression Uttrykksredigering dynamisk I/O-signaler fra alle registrerede kilder. Signaler er ikke længere begrænset til en fast, indbygget liste. Når du åbner vælgeren for indgang eller udgang i udtrykseditoren, er de tilgængelige signaler grupperet efter kilde. Indbyggede kilder omfatter Kontrollerskab I/O, standardværktøjsstik I/O og Smart I/O , når der er tilsluttet et smart panel. Signaler fra installerede URCaps, der registrerer I/O-kilder, vises også automatisk i de samme lister. Hvert signal vises med det konfigurerede navn, hvis der er et tilgængeligt. Hvis der ikke er konfigureret noget navn, vises signalidentifikatoren i stedet.
|
| Fanerne Indgang og Udgang |
I afsnittet "Hurtig adgang" i udtrykseditoren i venstre kolonne :
Signaler er grupperet under deres kildenavn i rullemenuen. Vælg et signal for at indsætte dets script-reference ved den aktuelle markørposition i udtrykket.
|
| Signalkilder |
De viste signaler afhænger af den tilsluttede hardware og de installerede URCaps. Typiske indbyggede kildegrupper omfatter:
Der vises yderligere kildegrupper, når en URCap eller platformudvidelse registrerer I/O med PolyScope X.
|
| Eksempel |
Brug en navngivet indgang fra kontrollerskabet i en If -betingelse:
Signaler med navn vises med det navn, du har konfigureret på I/O-opsætningsskærmene. Dette gør det nemmere at genkende det signal, du vælger, sammenlignet med generiske indeksbaserede identifikatorer.
|