Else

Popis

Příkaz Else se, stejně jako příkaz Else If, používá společně s příkazem If. Umožňuje vám vytvářet příkazy, které mění chování robota na základě vstupů ze senzorů nebo hodnot proměnných.

Lze jej vložit pouze přímo za uzel If nebo Else If.

Potomci tohoto uzlu se provedou pouze v případě, že předchozí podmínka If nebo Else If je nepravdivá.

 

Přístup k příkazu Else

  1. Přejděte na hlavní obrazovku programu. Viz Příkazové uzly.

  2. Klepněte na ikonu „If “ v panelu nástrojů „Příkazy“.

    Při spouštění programu If postupujte podle následujících pokynů. Více informací najdete v části Pokud “.

    Do programového stromu jsou vloženy pole Expression a dvě ikony pro přidání:

    • přidat ikonu do poduzlu If

    • přidat ikonu pro další uzel

  3. Klepněte na ikonu přidání .

    Zobrazí se panel nástrojů Příkazy.

  4. Klepněte na ikonu „Else “ v panelu nástrojů „Příkazy“.

 

Uzel Else je vložen do programového stromu.

  1. Vyberte a klepněte na příslušnou ikonu přidání, abyste získali přístup k dalším příkazům pro pohyb robota.