软件安装

描述

本节介绍如何配置 IMMI 模块软件。

关于安装 IMMI 模块硬件的信息,请参阅硬件安装。

 

配置 IMMI 模块软件
  1. 在 PolyScope 的页眉中,点按“安装”并选择安全。

  2. 点按“硬件”,然后在选择可用的硬件屏幕上解锁选项。

    需要输入密码才能解锁此屏幕。

  3. 在注塑机接口下拉列表中,选择所需建议。

  4. 点按应用以重启系统。 PolyScope 继续运行。

  5. 点按确认安全配置以完成 IMMI 软件安装。

 

卸载 IMMI 模块
  1. 在 PolyScope 上,使用密码访问选择可用的硬件屏幕。

  2. 在注塑机接口下拉列表中,选择无。

  3. 点按应用以重启系统。 PolyScope 继续运行。

  4. 点按确认安全配置。

  5. 关闭控制箱的电源,并从电源上拔下市电电缆。

  6. 断开 IMM 插头与 IMMI 模块的连接。

  7. 拆卸接口。

    • 拆卸带状电缆。
    • 拆下 M6 螺母以断开接地连接器。
    • 卸下 M6 螺丝和齿形锁紧垫圈,以卸下 IMMI 模块
    • 使用 M6 螺丝和齿形锁紧垫圈将盖板重新固定到控制箱上。