版权和免责声明
|
此处包含的信息是 Universal Robots A/S 的财产,未经 Universal Robots A/S 事先书面许可,不得全部或部分复制。 此处包含的信息不应视为 Universal Robots A/S 的承诺,并且其内容可能会更改,恕不另行通知。 本文档会定期进行审查和修订。 Universal Robots A/S 对本文档的任何错误或遗漏概不负责。 版权所有 © 2009–2025 Universal Robots A/S。 Universal Robots 徽标是 Universal Robots A/S 的注册商标。 Universal Robots 致力于不断提高产品的可靠性和性能,并因此保留升级产品的权利,恕不另行通知。 Universal Robots 力求确保本文档内容的准确性和可靠性,但不对其中的任何错误或遗漏信息负责。 Universal Robots 概不承担任何责任,即使用户遵循本文档中的所有指南也是如此。 Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) 根据 Euromap 67 1.11 版(2015 年 5 月版)和美国塑料工业协会 SPI AN146(出版物编号 AN146(2006 年 3 月))开发。 Universal Robots 特此声明对 IMM 和发送到 IMMI 的信号(包括停止信号及其对 Universal Robots 停止信号的处理)不承担任何责任,因为 Universal Robots 不了解 IMM 的开发是否符合上述行业准则。 |