표현식 편집기 신호

설명

PolyScope X 10.14부터 표현식 표현식 편집기 는 등록된 모든 소스의 I/O 신호를 동적으로 감지하여 표시합니다. 신호는 더 이상 고정된 내장 목록에만 국한되지 않습니다.

표현식 편집기에서 입력 또는 출력 선택기를 열면, 사용 가능한 신호들이 소스별로 그룹화되어 표시됩니다. 내장된 소스에는 컨트롤 박스 I/O, 표준 공구 커넥터 I/O, 그리고 스마트 패널이 연결된 경우의 스마트 I/O가 포함됩니다. I/O 소스를 등록하는 설치된 URCaps의 신호도 동일한 목록에 자동으로 표시됩니다.

각 신호는 설정된 이름이 있는 경우 해당 이름과 함께 표시됩니다. 이름이 설정되지 않은 경우, 대신 신호 식별자가 표시됩니다.

 

입력 및 출력 탭

왼쪽 열의 ‘표현식 편집기(Expression Editor) 빠른 액세스’ 섹션에서:

  • 입력 선택기에는 사용 가능한 모든 소스의 입력 신호가 나열됩니다.

  • ‘출력 선택기’에는 사용 가능한 모든 소스의 출력 신호가 나열됩니다.

신호는 드롭다운 메뉴에서 해당 소스 이름별로 그룹화되어 있습니다. 표현식에서 현재 커서 위치에 스크립트 참조를 삽입할 신호를 선택하십시오.

 

신호 소스

표시되는 신호는 연결된 하드웨어 및 설치된 URCaps에 따라 달라집니다. 일반적인 내장 소스 그룹에는 다음이 포함됩니다:

  • 컨트롤 박스 I/O — 유선으로 연결되고 구성 가능한 컨트롤 박스의 디지털 및 아날로그 신호.

  • 공구 I/O — 표준 공구 커넥터의 신호.

  • 스마트 I/O — 스마트 패널이 연결되었을 때의 스마트 패널 버튼, 안전 및 램프 신호.

URCap 또는 플랫폼 확장 기능이 PolyScope X에 I/O를 등록하면 추가 소스 그룹이 나타납니다.

 

예

If 조건문에서 이름이 지정된 컨트롤 박스 입력을 사용하는 방법:

  1. If 노드를 추가하고 조건 필드를 탭하여 표현식 편집기를 엽니다.

  2. ‘빠른 액세스’에서 ‘입력’을 탭하세요.

  3. '컨트롤 박스 I/O' 그룹을 펼친 다음 원하는 입력 신호를 선택하십시오.

  4. 식 완성 후 ‘확인’을 탭하세요.

명명된 신호는 I/O 설정 화면에서 구성한 이름으로 표시됩니다. 이를 통해 일반적인 인덱스 기반 식별자에 비해 선택한 신호를 더 쉽게 식별할 수 있습니다.