Ethernet/IP Adapter
| 説明 |
EtherNet/IPは、ロボットから産業用 EtherNet/IP スキャナーデバイスへの接続を有効化するネットワークプロトコルです。 接続が有効な場合、プログラムと EtherNet/IP スキャナーデバイスの接続が失われた場合に発生する処理を選択できます。
|
| Ethernet/IP の有効化
|
PolyScope X で Ethernet/IP 機能を有効にする方法を説明します。
|
| EtherNet/IP の使用 |
PolyScope X で Ethernet/IP 機能を見つける方法は次のとおりです:
PolyScope X の左ヘッダーで以下を行います。
リストから関連する処理を選択します。
EtherNet/IP ステータスは、この画面の右上に表示されます。
|
| イーサネット診断機能のサポート |
イーサネットネットワーク診断を有効にするための機能が追加されました。 この機能が有効になっている場合、ロボットのEthernet/IPアダプタとEthernet/IPスキャナ間のトラフィックがpcap ファイルに収集されます。 収集されたデータは、サポートファイルの一部として利用可能です。
|