アナログ出力

説明

アナログ出力には、AO 0 および AO 1 の 2 つのフィールドがあります。 アナログ入力と同様に、4~20 mAに設定可能です。

 

アナログ出力へのアクセス方法

  1. 各フィールドの紫色のスライダーをタップして、電流または電圧の設定を調整してください。

  2. 「AO 0」をタップしてください。

  3. [ Domain] フィールド では、「電流」または「電圧」のいずれかを選択できます。

  4. 「 アクションプリセット」フィールド をタップすると、8つの選択肢が表示されます:

    • なし

    • 実行していないときは「最低」

    • 実行していないときは「最大」

    • 実行中に「最大」、停止中に「最低」

    • 予定外の停止の場合は最低

    • 予定外の停止の場合は「最低」、それ以外の場合は「最大」

    • 駆動電源がオンの時に最大、それ以外は最小

    • 駆動電源がオンの時に最小、それ以外は最大

 

  1. 該当するアクションプリセットを選択してください。 紫色のスライダーは、選択したアクションプリセットを反映しています。

  2. 「AO 1」をタップし、 手順 3~5 を繰り返します。

    最後の2つのアクションプリセットを選択すると、電源のOFF/ON時に信号の最小値/最大値が変更されます。