Programstruktúra csomópontjai
| Leírás |
Az egyes csomópontokban a lépéskészleteket a jelölőnégyzetek használatával állíthatja be az egyes lépések engedélyezéséhez/letiltásához.
|
| Indítási ellenőrzés |
Intended for use once at the beginning of a robot program, this node ensures the robot and machine are set up correctly before molding starts.
|
| Tételre vár |
A robot várakoztatására szolgál, amíg egy munkadarab készen nem áll az IMM gépből.
|
| Kivető vissza |
Engedélyezi a kivető mozgatását hátsó helyzetébe.
|
| Kivető előre |
Engedélyezi a kivető mozgását, hogy eltávolítsa a munkadarabot az öntőformából. Should be used when the robot is in position ready for grasping the item.
|
| Magbehúzók be |
Engedélyezi a magbehúzók mozgatását az 1. helyzetbe. The core pullers used are selected from the drop down menu.
|
| Magbehúzók ki |
Engedélyezi a magbehúzók mozgatását az 2. helyzetbe. The core pullers used are elected from the drop down menu.
|
| Szabad önteni |
Jelet küld az IMM-nek, hogy engedélyezi a fröccsöntő művelet indítását. When this signal is activated, the robot must be placed outside the IMM.
|
| Sablon |
Egy előre meghatározott programstruktúrát használ egy egyszerű interakció végrehajtására az IMM-géppel.
|