E/S outil

Description

L'outil E/S surveille et définit les signaux d'E/S en direct depuis/vers le boîtier de commande.

 

 

Pour accéder à Tool IO

Appuyez sur Tool I/O dans le panneau de gauche. Vous pouvez voir à droite les champs modifiables « Tool Input » et « Tool Output ».

 

 

URCaps dans le menu déroulant « Contrôle »

Le menu déroulant « Contrôlé par » permet à l'utilisateur de sélectionner un URCap capable de contrôler les paramètres de l'outil. Si un URCap disposant de cette fonctionnalité est installé, il apparaîtra dans la liste. Découvrez ici comment installer un URCap .

 

Une fois sélectionné, l'URCap sera chargé des paramètres suivants :

  • Sortie outil

    Le réglage peut être de 0, 12 ou 24 V.

  • Alimentation à deux broches

    Le paramètre peut prendre la valeur « true » ou « false ».

  • Domaine pour les entrées analogiques

    Réglage du courant/de la tension par entrée analogique, comme indiqué dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche lorsque l'on appuie sur l'un d'entre eux.

  • Puissance de sortie pour les sorties numériques

    Configuration des modes « Sinking », « Sourcing », « Push » et « Pull », comme indiqué dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche lorsque l'on appuie sur l'un d'entre eux.

  • Paramètres de communication de l'outil

    Ces paramètres ne sont pas disponibles dans l'interface utilisateur, mais il s'agit de l'activation, de la vitesse de transmission, de la parité, des bits d'arrêt, des caractères d'inactivité en réception et des caractères d'inactivité en émission.

Une fois un URCap sélectionné, toutes les commandes liées aux paramètres ci-dessus seront désactivées. Les nouveaux paramètres seront appliqués lorsqu'une entrée sera sélectionnée dans la liste déroulante, lors du chargement du programme et lors de son exécution.