Charge utile et centre de gravité
| Description |
Le nouvel assistant d'estimation de la charge utile permet au robot d'aider l'utilisateur à définir la charge utile et le CdG corrects d'une pièce à usiner, telle qu'un outil ou un ensemble d'accessoires fixés à la bride d'outil.
|
| Assistant de charge utile et de CdG (CdG) |
|
|
|
Comme dans l'assistant de positionnement RTO, l'utilisateur sera informé si des positions doivent être réapprises, car les positions apprises ne sont pas suffisamment variées. Une fenêtre contextuelle contenant des instructions peut être ouverte à tout moment, comme dans les assistants RTO. Suivez ces directives pour les meilleurs résultats de l’Estimation de la charge utile :
|
| Renommer, dupliquer et supprimer des charges utiles |
Vous pouvez commencer à configurer une nouvelle charge utile avec les actions suivantes :
|
, et l'écran contextuel « Estimation de la charge utile » s'affiche.
En demandant à l'utilisateur de programmer quatre positions différentes, le robot peut estimer automatiquement la masse de la charge utile et le CdG. La dernière étape de l'assistant indiquera si la masse de charge utile calculée ou la combinaison de la masse de charge utile et du décalage du CdG est susceptible d'entraîner une baisse des performances du robot.
pour renommer une charge utile.
pour dupliquer une charge utile.
pour supprimer une charge utile sélectionnée. Vous ne pouvez pas supprimer la dernière charge utile.