Supprimer des variables

Suppression de variables dans les programmes

Appuyez sur le bouton « Corbeille » pour supprimer une variable. La suppression d'une variable n'est possible que lorsque le programme est arrêté. Le programme s'arrêtera automatiquement s'il est toujours en cours d'exécution.

 

 

Le type et le nom ne peuvent pas être modifiés une fois la variable ajoutée. La valeur peut être modifiée lorsque l'application est arrêtée. La valeur est également mise à jour en temps réel lorsque le programme est en cours d'exécution.