Señales del editor de expresiones
| Descripción |
A partir de PolyScope X 10.14, el Editor de expresión detecta y muestra de forma dinámica las señales de E/S de todas las fuentes registradas. Las señales ya no se limitan a una lista fija integrada. Al abrir el selector de Entrada o Salida en el Editor de expresiones, las señales disponibles se agrupan por fuente. Las fuentes integradas incluyen las E/S de la caja de control, las E/S del conector estándar para herramientas y las E/S inteligentes cuando se conecta un panel inteligente. Las señales de los URCaps instalados que registran fuentes de E/S también aparecen automáticamente en las mismas listas. Cada señal se muestra con el nombre configurado, siempre que haya uno disponible. Si no se ha configurado ningún nombre, se muestra en su lugar el identificador de la señal.
|
| Pestañas «Entrada» y «Salida» |
En la sección «Acceso rápido» del Editor de expresiones, en la columna de la izquierda :
Las señales se agrupan por el nombre de su fuente en el menú desplegable. Selecciona una señal para insertar su referencia de script en la posición actual del cursor dentro de la expresión.
|
| Fuentes de la señal |
Las señales que se muestran dependen del hardware conectado y de los URCaps instalados. Entre los grupos de fuentes integrados más habituales se incluyen:
Aparecen grupos de origen adicionales cuando un URCap o una extensión de la plataforma registra entradas y salidas con PolyScope X.
|
| Ejemplo |
Utiliza una entrada de caja de control con nombre en una condición «If»:
Las señales con nombre aparecen con el nombre que hayas configurado en las pantallas de configuración de E/S. Esto facilita el reconocimiento de la señal que se está seleccionando en comparación con los identificadores genéricos basados en índices.
|