Program Yapısı Düğümleri
| Açıklama |
Tek tek adımları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutularını kullanarak her bir düğümdeki adım dizilerini yapılandırabilirsiniz.
|
| Başlangıç Kontrolü |
Intended for use once at the beginning of a robot program, this node ensures the robot and machine are set up correctly before molding starts.
|
| Madde Bekle |
Robotun, IMM'de bir parça hazır oluncaya kadar beklemesini sağlamaya yöneliktir.
|
| Çıkarıcı Geri |
Çıkarıcının geri pozisyona doğru hareketini sağlar.
|
| Çıkarıcı İleri |
Çıkarıcının, parçayı kalıptan çıkarma hareketine olanak sağlar. Should be used when the robot is in position ready for grasping the item.
|
| İç Çekiciler İçeri |
İç çekicilerin 1. pozisyona hareketini sağlar. The core pullers used are selected from the drop down menu.
|
| İç Çekiciler Dışarı |
İç çekicilerin 2. pozisyona hareketini sağlar. The core pullers used are elected from the drop down menu.
|
| Kalıplama Serbest |
IMM'ye kalıplama operasyonuna başlayabileceğine dair sinyal verir. When this signal is activated, the robot must be placed outside the IMM.
|
| Şablon |
IMM ile basit etkileşim gerçekleştirmek için ön tanımlı bir program yapısı kullanılır.
|