Uporaba predloge IMMI

Navodila za uporabo predloge IMMI
  1. Na vmesniku PolyScope, v Glavi se dotaknite možnosti Program in izberite IMMI.
  2. Select Template for the program screen to appear with the template loaded. Struktura predloge bo nato vidna na levi strani zaslona, kot je prikazano spodaj.

  3. Če želite pripraviti robota za upravljanje s predmeti, izberite želene smerne točke spodaj:
    • Začetna_smerna_točka: Začetka točka roke robota pred začetkom vlivanja v kalupe.
    • Waypoint_Wait: Točka čakanja roke robota.
    • Waypoint_Take: Roba robota odstrani kos iz točke IMM.
    • WP_Drop_Bad: Roka robota sprosti zavrnjen kos na tej točki.
    • WP_Drop_Good:Roka robota sprosti sprejemljivi kos na tej točki.
  4. Za upravljanje orodja za prijemanje izberite in prilagodite eno od naslednjih vozlišč:
    • Nastavi: Določanje mesta, kjer orodje prime in izpusti predmet.
    • Ponovitev: Zaženite robota samo v primeru, ko želite odstraniti predmet iz IMM.
    • PremikJ: Nastavite hitrost premikanja robota skladno s časom ciklusa IMM.
  5. V vozlišču za premik v skladu z lomljivostjo predmeta nastavite hitrost členov in pospeševanje členov.