Namestitev strojne opreme

Opis

V tem razdelku je opisan postopek namestitve strojne opreme modula IMMI. Za več informacij glede konfiguracije programske opreme modula IMMI glejte Namestitev programske opreme.

Potrebni kosi

Za namestitev modula IMMI potrebujete naslednje kose:

  • 1x matico M6
  • 1 x podložko M6
  • Izvijač TX20 Torx
  • Nož z ostrim rezilom z največjo dolžino 2,5 cm
  • Ščipalne klešče

Namestitev modula IMMI

Navodila za namestitev modula
  1. Izklopite krmilno omarico ter odklopite napajalni kabel iz napajanja.

  2. Odstranite pokrov na strani krmilne omarice.

    Shranite vijake in zobate podložke ter nadaljujte z namestitvijo strojne opreme.

  3.  

    1 vijak 2 zobata podložka
    3 odstranjena plošča 4 modul IMMI

     

  4. Modul IMMI namestite tako, da so vsi vhodi obrnjeni navzgor, z vijaki in zobatimi podložkami krmilne omarice pritrdite modul na notranjo stran krmilne omarice.

    Privijte vijake pokrova krmilne omarice z navorom 1,5 Nm, da preprečite morebitno gmotno škodo.

  5. Z matico M6 in podložko M6 pritrdite ozemljitveno žico na modul IMMI in krmilno omarico.

Priklop ploščatega kabla na modul IMMI

 

Po odstranitvi naluknjanega traku so lahko vidni ostri robovi, ki lahko poškodujejo osebje.

  • Bodite previdni pri odstranjevanju traku.

Če ostro rezilo potisnete predaleč v PODALJŠEK VODILA, lahko poškodujete opremo.

  • Ostro rezilo previdno potisnite v PODALJŠEK VODILA.
Navodila za priklop ploščatega kabla
  1. Z nožem zarežite skozi PODALJŠEK VODILA na krmilni omarici ter skozi naluknjani trak.
  2. Z ostrim rezilom ali ščipalnimi kleščami odstranite naluknjani trak, da so vidna vrata priključka RAZŠIRITVENEGA VODILA.
  3. Priklopite en del ploščatega kabla na vrata priključka PODALJŠKA VODILA.
  4. Priklopite drugi del ploščatega kabla na vrata priključka krmilne omarice.
  5. 1 Vrata priključka PODALJŠKA VODILA 2 ploščati kabel
    3 priključek za ozemljitev

    Napačen priklop ploščatega kabla lahko povzroči gmotno škodo.

    • Preverite, da je ploščati kabel poravnan z vrhnjim delom vrat priključka PODALJŠKA VODILA.

Priklop IMM

Navodila za priklop modula IMM
  1. Priklopite priklop IMM v modul IMMI in ga pritrdite z varnostnimi prijemkami.

  2. Ali pa priklopite EUROMAP 67 obvodni čep na modul IMMI in potisnite prijemke v položaj. Glejte Uporaba robota brez IMM.
  3. Priključite napajalni kabel v napajanje in vklopite krmilno omarico.

  4. Počakajte, da se na zaslonu PolyScope prikaže sporočilo, da je potrebno IMMI omogočiti v varnostnih nastavitvah.