Skladnost
| Opis |
V tem razdelku so podane informacije o priporočilih, veljavnih deklaracijah in certifikatih za robote Universal Robots e-Series z moduli IMMI. |
| EUROMAP 67 |
Informacije v priročniku za namestitev modula IMMI so skladne z dokumentom EUROMAP 67, različica 1.11, za stroje za brizgalno vlivanje v kalupe in ga lahko brezplačno prenesete s spletnega mesta www.euromap.org.
Vmesnik stroja za brizgalno vlivanje v kalupe (IMMI) Universal Robots v aktiviranem stanju izpolnjuje vse zahteve, navedene v priporočilu EUROMAP 67. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.
Podprti so vsi izbirni, od proizvajalca odvisni in rezervirani V/I signali, glejte V/I IMMI v običajnih programskih vozliščih. Izbirni V/I ne sodijo v privzete nastavitve IMMI in jih lahko določi samo proizvajalec.
The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. Vmesnik EUROMAP 67 spada pod Izjavo za vgradnjo, ki jo najdete v priročniku za namestitev strojne opreme. |
| Material za prevoz |
As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly. |
| Potrdilo o kakovosti |
Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.
Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. Preizkusi UR so pod nenehnim nadzorom in se nenehno izboljšujejo. |