Avtorske pravice in izjava o omejitvi odgovornosti
|
Podatki iz tega dokumenta so last podjetja Universal Robots A/S in jih ni dovoljeno razmnoževati, v celoti ali delno, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Universal Robots A/S. Podatki v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila in niso zavezujoči za podjetje Universal Robots A/S. Ta priročnik se redno pregleduje in revidira. Universal Robots A/S ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu. Avtorske pravice © 2009–2025 podjetja Universal Robots A/S. Logotip Universal Robots je registrirana blagovna znamka podjetja Universal Robots A/S. Podjetje Universal Robots nenehno izboljšuje zanesljivost in zmogljivost svojih izdelkov ter si zato pridržuje pravico do posodobitve izdelka brez predhodnega obvestila. Podjetje Universal Robots si prizadeva, da je vsebina teh navodil natančna in pravilna, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali manjkajoče informacije. Podjetje Universal Robots zavrača vsakršno odgovornost tudi v primeru, ko so upoštevani vsi napotki iz tega priročnika. Izdelek Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) je bil razvit v skladu z Euromap 67, različica 1.11 (izdaja maj 2015) in SPI AN146, združenje Society of the Plastics Industry, številka izdaje AN146 (marec 2006). Universal Robots s tem zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z IMM in njegovim signalom do IMMI, vključno s signali za zaustavitev in obdelavo signalov za zaustavitev Universal Robots, saj podjetje Universal Robots nima podatkov, ali je bil IMM razvit v skladu z zgoraj omenjenimi smernicami industrije. |