Ravnanje s certifikati

Opis

Funkcija Digital Certificate Handling omogoča pregledovanje, urejanje ter uvoz in izvoz datotek PEM (Privacy Enhanced Mail), ustvarjanje zahtevkov za podpis certifikata (CSR) ter ustvarjanje samopodpisanih certifikatov.

 

Namen in prednosti

Ta funkcija zagotavlja varno identifikacijo robota in omogoča šifrirano komunikacijo. Podpira delovne tokove tako za samopodpisani certifikati (za hitro nastavitev) kot tudi za certifikati, podpisani s strani certifikacijske agencije (za strožje zahteve glede zaupanja).

To so ključne prednosti:

  • Oglejte si in preverite podrobnosti certifikata.

  • Uvoz in izvoz certifikatov ter CSR-jev v formatu PEM.

  • Ustvarite samopodpisani certifikati z nastavljivimi možnostmi, polji za predmet in obdobjem veljavnosti.

  • Odpravite opozorila o poteklem certifikatu.

 

Kako najti upravljanje s certifikati

  1. Tapnite hamburger meni v glavni navigaciji in izberite Nastavitve .

  2. Prebrskajte med možnostmi v nastavitvah, da najdete Certifikat v razdelku Varnost.

 

  1. Tapnite Certifikat in Odkleni , da si ogledate podrobnosti certifikata.

  2. Na zaslonu »Certifikat« so prikazani podrobnosti in štirje gumbi:

    • Ustvari CSR

    • Posodobitev certifikata

    • Uvozi certifikat

    • Izvoz certifikata

 

Posodobitev certifikata

  1. Tapnite Gumb »Posodobi certifikat« .

     

  2. V osmih poljih nastavite podrobnosti certifikata.

  3. Tapnite Generate Self-Signed , da ustvarite in namestite nov certifikat.

    Trenutni ključ in certifikat sta zamenjana. Prikaže se sporočilo o uspešni izvedbi, podrobnosti pa se osvežijo.

 

Za ustvarjanje CSR

Prepričajte se, da je certifikat že prisoten. The Gumb »Ustvari CSR« je onemogočen, če certifikat ne obstaja.
  1. Tapnite gumb »Ustvari CSR« .

  2. Odpre se pogovorno okno za izvoz, v katerem lahko izberete zunanji nosilec podatkov. CSR je shranjen kot csr .pem .

  3. Uporabite CSR, da pridobite certifikat, podpisan s CA, od vaše certifikacijske oblasti, ki je IT-oddelek podjetja.

  4. Uvozite certifikat, podpisan s CA.

 

Uvoz certifikata

  1. Tapnite gumb »Uvozi certifikat« .

  2. Izberite datoteko s certifikatom PEM. Za iskanje datoteke uporabite brskalnik datotek.

  3. Po uspešnem uvozu sistem prikaže sporočilo o uspešnem zaključku.

    Podatki o certifikatu so posodobljeni. Če je format neveljaven, se prikaže sporočilo o napaki.

 

Izvoz certifikata

  1. Tapnite gumb »Izvozi certifikat« .

  2. Odpre se pogovorno okno za izvoz. Tapnite Preveri medije za zaznavanje zunanjih medijev (SD-kartica ali USB).

  3. Izberite ciljno mesto in tapnite Izvozi .

    Certifikat je shranjen kot certificate .pem na izbranem nosilcu podatkov.

 

Ravnanje s poteklimi certifikati

Ko poteče veljavnost certifikata, se na strani namesto običajnih podatkov o datumu izdaje in poteka veljavnosti prikaže sporočilo »Poteklo« z datumom poteka veljavnosti.

Težavo lahko rešite na dva načina:

  1. Uporabite Posodobi certifikat za ustvarjanje novega samopodpisanega certifikata.

  2. Uporabite Uvozi certifikat za namestitev veljavnega certifikata PEM iz vaše certifikacijske agencije ali varnostne kopije.