UR Connect

Opis

Meni UR Connect se uporablja skupaj s kompletom UR Connectivity Kit.

 

Za povezavo prek UR Connect

V UR Connect :

 

  1. Tapnite »Poveži«.

  2. Vnesite svojo šestmestno PIN-kodo.

 

Povezava vmesnika PolyScope X z myUR Cloud

Programsko opremo vmesnika PolyScope X morate povezati s storitvijo myUR Cloud.

Kodo PIN najdete v svojem računu myUR.

  1. Pojdite na Nastavitve.

  2. Pojdite na UR Connect.

  3. Pritisnite gumb »Poveži« na glavni strani UR Connect.

  4. Vnesite kodo PIN iz storitve myUR.

Ko v desnem kotu okna zagledate zeleno ikono, ste povezani s storitvijo myUR Cloud.

Povezava ni uspela

Če vidite obvestilo »Nepravilna koda PIN«, preverite kodo PIN v storitvi myUR.

 

Diagnostika

V primeru nepričakovanih dogodkov, ko je UR Connect aktiven, lahko te preverite v meniju Diagnostika.

  1. Pojdite na Nastavitve.

  2. Pojdite na UR Connect.

  3. V zgornjem desnem kotu kliknite meni Hamburger.

  4. Izberite »Diagnostika«.

 

Izvoz dnevnikov

Dnevnike UR Connect lahko izvozite iz programske opreme vmesnika PolyScope X.

  1. Pojdite na Nastavitve.

  2. Pojdite na UR Connect.

  3. V zgornjem desnem kotu kliknite meni Hamburger.

  4. Izberite »Izvoz dnevnikov«

  5. Izberite »Izvoz v myUR« ali »Izvoz na ključ USB«.