Varnostna aplikacija

Opis

Aplikacija Varnost omogoča dostop do nastavitev varnosti robota.

 

Uporaba funkcionalnosti aplikacije Varnost

  1. Pojdite na zaslon menija Aplikacije. Glejte Zavihek Uporaba.

  2. Dotaknite se ikone Varnost.

    Pojavi se varnostni zaslon, ki je razdeljen na levo in desno ploščo.

    Levo ploščo sestavlja varnostno drevo, ki vključuje osem funkcij:

    • Omejitve robota

    • Varnostni V/I

    • Položaj orodja

    • 3-položajno stikalo

    • Omejitev členov

    • Ravnine

    • Strojna oprema

    • PROFISafe

Desna plošča prikazuje polja za urejanje izbrane funkcije, ki so nedostopna.

 

Odklepanje varnostnih nastavitev
  1. Za dostop do varnostnih nastavitev se dotaknite možnosti Odkleni v zgornjem desnem kotu varnostnega zaslona.
  2. Vnesite varnostno geslo.
  3. Dotaknite se možnosti Potrdi, da aktivirate vse nastavitve.