Splošne nastavitve

Opis

V splošnih nastavitvah programa PolyScope X sta na voljo funkciji »Sistem« in »Posodobitev«.

 

 

Odpiranje splošnih nastavitev
  1. V glavnem meniju tapnite ikono hamburgerja.

  2. Tapnite zavihek »Nastavitve «.

    Odpre se levi stranski pas, ki vsebuje zavihek »Splošno «.

  3. V zavihku »Splošno« tapnite »Sistemski pas «.

    Zdaj imate dostop do menijev Jezik, Tema in Enote, ki jih lahko po želji prilagodite.

  4. Na zavihku »Splošno« tapnite »Posodobi«, da si ogledate različico programske opreme in preverite, ali so na voljo posodobitve.