Skupne aplikacije v System Managerju

Opis

Aplikacija vsebuje konfiguracijo robota in varnostne nastavitve, kot so oprema, končni efektorji, spremenljivke aplikacije in varnostni parametri. Od različice PolyScope X 10.14 naprej lahko eno aplikacijo uporablja več programov.

Ko spremenite nastavitve v skupni aplikaciji, vsak program, povezan s to aplikacijo, uporablja posodobljeno konfiguracijo. Upravljajte aplikacije in z njimi povezane programe na zavihku »Programi« v Upravitelju sistema.

 

Razpored zavihka Programi

Na zavihku Programi so aplikacije in programi prikazani v enotni harmonikasti strukturi:

  • Vsaka aplikacija je zložljiv razdelek v obliki harmonike, v katerem so navedeni programi, povezani z njo.

  • Aplikacija, ki jo uporablja trenutno odprt program, je prikazana v krepkem tisku z oznako Aktivno.

  • V vrstici »Aplikacija« sta vnosno polje za preimenovanje aplikacije in kontekstni meni.

  • Programi so navedeni pod povezano aplikacijo.

 

Kontekstni meni aplikacije

Odprite kontekstni meni aplikacije, da dostopate do:

 

Programske akcije

Iz kontekstnega menija programa lahko:

Pri ustvarjanju novega programauporabite spustni meni Aplikacija , da program povežete z obstoječo aplikacijo ali ustvarite novo.

Spremembe v skupni aplikaciji vplivajo na vse programe, ki se nanjo sklicujejo. Preverite delovanje programa po povezovanju ali spreminjanju aplikacij.