Izvoz programa

Opis

Funkcija »Izvoz« vam omogoča izvoz programov in/ali aplikacij iz robota na zunanje nosilce podatkov.

 

Izvoz posameznega programa

  1. Tapnite meni kebab (tri navpične pike) za program, ki ga želite izvoziti, nato pa tapnite Izvoz .

  2. Če je priključenih več nosilcev podatkov, izberite zunanji nosilec, na katerega želite shraniti program, nato pa tapnite Izvozi .

 

  1. Če pride do navzkrižja imen datotek, se prikaže pogovorno okno z opozorilom o izvozu. To se zgodi, če na izbranem nosilcu podatkov že obstaja program z istim imenom. Tapnite Prepisati , da prepišete obstoječo datoteko, ali Shrani kot kopijo , da izvoženi program shranite kot kopijo.

 

Izvozi vse

Funkcija »Izvozi vse« vam omogoča izvoz vseh programov iz robota na zunanji nosilec podatkov.

  1. Tapnite naslov ali meni v obliki hamburgerja, nato pa tapnite Upravitelj sistema .

  2. Na zaslonu Programi tapnite Izvozi vse .

 

  1. Izberite zunanji nosilec podatkov, na katerega želite shraniti izvoženo datoteko.

  2. Tapnite Izvoz . Do konca izvoza se prikazuje indikator napredka izvoza.