Spremeni aplikacijo

Opis

Lahko spremenite aplikacijo, ki jo uporablja obstoječi program. Program nato upošteva konfiguracijo in varnostne nastavitve izbrane aplikacije.

 

Za spremembo aplikacije programa
  1. V System Managerna zavihku Programs izberite program.

  2. Odprite kontekstni meni programa in tapnite Spremeni aplikacijo .

  3. V pogovornem oknu izberite aplikacijo, ki jo naj program uporablja. Trenutna aplikacija programa ni prikazana na seznamu.

  4. Tapnite Nadaljuj . Program zdaj uporablja izbrano aplikacijo.

Program, ki deluje v eni aplikaciji, ni nujno primeren za drugo. Če program uporablja mrežo, TCP ali drug vir, specifičen za eno aplikacijo, vendar se spremeni tako, da uporablja drugo aplikacijo, lahko program postane neveljaven. Vaša odgovornost je, da po spremembi aplikacije zagotovite, da se program obnaša v skladu s pričakovanji.