Analogni vhod

Opis

Analogni vhod ima dve polji za AI 0 in AI 1 . Lahko se nastavi na 4–20 mA. Te nastavitve so trajne pri vnovičnem zagonu krmilnika robota in so shranjene v namestitvi.

 

Za dostop do analognega vhoda

  1. Tapnite AI 0 . Prikažeta se polji »Ime « in »Domena «.

  2. V polju »Ime « vnesite ime po lastni izbiri.

  3. Tapnite polje »Domena « in izberite »Tok« ali »Napetost«.

  4. Tapnite AI 1 .

  5. Ponovite koraka 2–3.