Sinais do Editor de Expressões

Descrição

A partir do PolyScope X 10.14, o Editor de Expressões deteta e apresenta dinamicamente os sinais de E/S de todas as fontes registadas. Os sinais já não estão limitados a uma lista fixa incorporada.

Quando abre o seletor Entrada ou Saída no Editor de Expressões, os sinais disponíveis são agrupados por fonte. As fontes integradas incluem E/S da caixa de controlo, E/S do conector de ferramentas padrão e Smart I/O quando está ligado um painel inteligente. Os sinais provenientes de URCaps instalados que registam fontes de E/S também aparecem automaticamente nas mesmas listas.

Cada sinal é apresentado com o nome que lhe foi atribuído, caso exista. Se não for configurado nenhum nome, é apresentado, em vez disso, o identificador do sinal.

 

Separadores «Entrada» e «Saída»

Na secção Acesso rápido do Editor de expressões, na coluna esquerda:

  • O seletor de entrada apresenta os sinais de entrada de todas as fontes disponíveis.

  • O seletor de saída apresenta os sinais de saída de todas as fontes disponíveis.

Os sinais estão agrupados por nome da fonte no menu suspenso. Selecione um sinal para inserir a sua referência de script na posição atual do cursor na expressão.

 

Fontes de sinal

Os sinais apresentados dependem do hardware ligado e dos URCaps instalados. Os grupos de fontes integrados típicos incluem:

  • E/S da caixa de controlo — sinais digitais e analógicos da caixa de controlo, com ligação por cabo e configuráveis.

  • E/S da ferramenta — sinais no conector padrão da ferramenta.

  • E/S inteligente — botões do painel inteligente, sinais de segurança e sinais luminosos quando um painel inteligente está ligado.

Surgem grupos de fontes adicionais quando um URCap ou uma extensão da plataforma regista E/S com o PolyScope X.

 

Exemplo

Utilize uma entrada de caixa de controlo com nome numa condição «If»:

  1. Adicione um nó «If» e toque no campo de condição para abrir o Editor de Expressões.

  2. No Acesso Rápido, toque em Entrada .

  3. Expanda o grupo «Caixa de Controlo I/O» e selecione o sinal de entrada pretendido.

  4. Complete a expressão e toque em Confirmar .

Os sinais nomeados aparecem com o nome que configurou nos ecrãs de configuração de E/S. Isto facilita o reconhecimento do sinal que está a selecionar, em comparação com identificadores genéricos baseados em índices.