Systemansvarlig

Beskrivelse

Med System Manager kan du utføre følgende funksjoner:

 

Slik får du tilgang til System Manager

Det er to måter å få tilgang til System Manager på:

Programnavn:Trykk på programnavnet i overskriften.

Hamburger-ikonet :Trykk på hamburger-ikonet og deretter på System Manager.

 

 

The System Manager screen appears, which contains the following components located in three columns.

 

I venstre kolonne finner du følgende seksjoner:

  • Programmer

  • URCaps

  • Lisens

  • Skriptfiler

On the Programs tab, Applications and programs are shown in a unified accordion. Hver applikasjon kan knyttes til flere programmer. Programmet som brukes av det programmet som er åpent for øyeblikket, vises i fet skrift med en Aktiv -merking. Se Delte applikasjoner i System Manager for mer informasjon.

I midtre kolonne vises applikasjoner og tilhørende programmer. The + Create New button/icon enables creation of a new program and importing a program.

I høyre kolonne finner du Informasjonspanelet, som inneholder opprettelses- og endringsdatoene for programmet.