Enkelt kraft

Beskrivelse

The Simple Force command enables you to use only one required axis for a desired force. Kraften langs denne aksen kan justeres og påføres alltid langs z-aksen til den valgte funksjonen.

 

For å få tilgang til Simple Force-kommandoen

  1. Gå til hovedskjermen i programmet. Se Kommandoknuter.

  2. Trykk på Simple Kraft -ikonet i verktøykassen Kommandoer.

    En node settes inn i programtreet. Noden har tre redigerbare felt og en Mer -knapp for avanserte alternativer.

    De tre feltene er X ,Y og Z . Disse er som standard deaktivert.

    Hvert felt har en glidebryter på venstre side for å aktivere eller deaktivere.

 

  1. Trykk på glidebryteren til høyre for å aktivere de tre feltene.

    Det finnes tre faner for å legge inn koordinatene:

    • Verdi

    • Variabel

    • Uttrykk

    Merk: Fanen «Variabel» er inaktiv.

  2. On the Value tab, enter your preferred value and Confirm.

  3. Trykk på Expression -fanen , skriv inn verdien og trykk på Confirm .

    Se Fanene for verdier Faner for verdier, variabler og uttrykk

For å bruke Flere alternativer

  1. Trykk på Mer -knappen.

    Det vises et nytt skjermbilde med to avanserte innstillinger:

    • Referanse

    • Nullsensor

  2. Trykk på Referanse på venstre side.

    Et nytt Ramme -felt vises på høyre side, med fire valgmuligheter:

    • base

    • TCP

    • verden

    • flens

     

  3. Velg ønsket referanseramme og Bekreft .

 

  1. Trykk på Nullsensor på venstre side.

  2. Trykk på avmerkingsboksen for Zero-sensor for å aktivere eller deaktivere innstillingen.

  3. When Zero sensor is activated, tap the Waiting field below.

  4. Angi ventetiden i sekunder.

  5. Trykk på Bekreft .