프로그램 수정

설명

'수정' 프로그램을 사용하면 로봇을 위해 직접 만든 프로그램을 변경할 수 있습니다.


'프로그램 수정'에 액세스하려면

  1. 헤더에서 프로그램 이름 을 탭하세요. '시스템 관리자' 화면이 나타납니다.

    화면 중앙에서 필요한 경우 ‘애플리케이션’ 아코디언을 펼친 다음, 수정하려는 프로그램을 선택하고 탭하십시오. 선택한 프로그램을 탭하면 해당 탭의 색상이 파란색으로 강조 표시됩니다.

     

    이 탭에는 다음과 같은 버튼이 포함되어 있습니다:

    • 프로그램 이름

    • 열기

    • 저장 아이콘

    • 케밥 아이콘

    화면 오른쪽에서 프로그램의 생성 및 수정 날짜를 확인할 수 있습니다.

  2. 프로그램 이름 버튼을 탭하여 이름을 편집한 후 확인을 누르십시오.

 
  1. '열기' 버튼을 탭하세요. 메인 프로그램 화면으로 방향을 정합니다.

     
  2. 메인 프로그램 화면에서 추가 아이콘 을 탭하십시오. '명령' 및 '클립보드' 도구 상자가 포함된 새로운 화면. '명령' 도구 상자에서 프로그램을 수정할 때 사용할 명령을 선택할 수 있습니다.

     
 
  1. 로봇을 프로그래밍할 명령을 선택하면, 메인 프로그램 화면에 해당 목록이 표시됩니다.

     
     
  2. 맨 위에 있는 ‘프로그램 이름 ’ 탭을 다시 탭하세요.

  3. 저장 아이콘을 탭하면 두 가지 옵션이 나타납니다:

    • 저장

    • 변경 사항 취소

  4. 케밥 아이콘을 탭하면 다음과 같은 옵션이 표시됩니다: