안전 비밀번호 없이 프로그램 불러오기

설명

이 기능을 사용하면 승인된 안전 구성만 적용되도록 보장하면서, 안전 비밀번호을 반복해서 입력하지 않고도 프로그램을 로드할 수 있습니다. 이를 통해 안전성을 저해하지 않으면서 사용 편의성을 향상시킵니다.

 

사용자 혜택

이 기능의 장점은 다음과 같습니다:

  • 안전 비밀번호를 입력하지 않고도 프로그램을 로드할 수 있습니다.

  • 승인되지 않은 안전 구성을 수정하거나 적용할 때만 안전 비밀번호가 필요합니다.

  • 새로운 프로그램은 기본 안전 체크섬을 사용합니다. 새로운 안전 구성을 생성하려면 안전 비밀번호를 입력해야 합니다.

  • 안전 비밀번호를 입력하지 않고도 로드된 프로그램의 설정을 복사하거나 기존 프로그램을 복제하여 프로그램을 생성할 수 있습니다.

    PolyScope 5와 마찬가지로, 승인된 안전 구성은 각 프로그램 또는 애플리케이션에 저장됩니다.

 

안전 체크섬 (CCCC)

PolyScope X는 현재 로드된 프로그램의 안전 체크섬을 표시합니다. 이는 기본 안전 구성에 대한 기본 체크섬입니다.

PolyScope X에서는 사이드바 에서 안전 체크섬을 확인할 수 있습니다.