스크립트로 내보내기

설명

이 기능을 사용하면 스크립트 파일을 연결된 USB 장치로 내보낼 수 있습니다. 내보내기 시, 프로그램 노드의 스크립트 내용을 시스템 관리 자에 저장한 다음, 시스템 관리자에서 USB 장치로 내보낼 수 있습니다.

 

시스템 관리자에 저장

  1. 메인 탐색 메뉴에서 ‘프로그램’으로 이동하십시오.

  2. ‘추가’ 아이콘과 ‘스크립트’ 명령 노드를 탭하세요.

  3. '스크립트 설정'을 탭하면 스크립트를 만들고 편집할 수 있습니다.

  4. 스크립트를 시스템 관리자에 저장하십시오.

 

  1. 스크립트 파일 이름을 입력한 후 ‘확인’을 탭하세요.

 

USB 장치로 내보내기

  1. 헤더 또는 햄버거 메뉴를 통해 시스템 관리자로 이동하십시오.

  2. ‘스크립트 파일’로 이동한 다음, 해당 스크립트의 세 개의 수직 점(케밥 아이콘)을 탭하세요.

  3. ‘내보내기’를 선택합니다.

  4. USB 장치를 선택한 다음 ‘확인’을 탭하세요.