Editor delle espressioni
| Descrizione |
La scheda Espressione consente di inserire un'espressione, che deve essere un URScript valido e il cui risultato deve essere del tipo corretto. Un'espressione in un nodo If restituisce un valore booleano. Mentre il tipo String richiede l'uso di virgolette per racchiudere il testo. Inoltre, la scheda Espressione consente di inserire facilmente una variabile nell'espressione.
|
|
Esempio di utilizzo della scheda "Espressione" |
Creare un contatore di cicli del programma.
|
| Editor delle espressioni |
Nell'Editor delle espressioni sono disponibili scorciatoie per l'inserimento di funzioni, I/O e operatori logici nelle espressioni. Nella colonnadi sinistra è presente la sezione "Accesso rapido" che consente di inserire facilmente un'entrata, un'uscita, una variabile o una funzione integrata nella posizione corrente del cursore. A partire dalla versione 10.14 di PolyScope X, i segnali di ingresso e di uscita vengono rilevati dinamicamente da tutte le sorgenti registrate e raggruppati per sorgente nei selettori. Vedi " Segnali dell'Editor di espressioni". Nella colonna di destra sono presenti i pulsanti per inserire gli operatori logici e i valori più comuni, quali AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Questa funzionalità è stata aggiunta a tutte le finestre di dialogo con schede, nonché ad alcuni campi dei nodi che in precedenza accettavano solo una stringa, come il nodo If.
|