Segnali dell'Editor di espressioni

Descrizione

A partire da PolyScope X 10.14, Editor delle espressioni rileva e visualizza dinamicamente i segnali di I/O provenienti da tutte le sorgenti registrate. I segnali non sono più limitati a un elenco predefinito fisso.

Quando si apre il selettore Input o Output nell'Editor di espressioni, i segnali disponibili sono raggruppati per sorgente. Le sorgenti integrate includono gli I/O dell'unità di controllo, gli I/O del connettore standard per utensili e gli Smart I/O quando è collegato un pannello intelligente. Anche i segnali provenienti dagli URCaps installati che registrano sorgenti I/O vengono visualizzati automaticamente negli stessi elenchi.

Ogni segnale viene visualizzato con il nome configurato, se disponibile. Se non è stato configurato alcun nome, viene visualizzato l'identificatore del segnale.

 

Schede "Ingresso" e "Uscita"

Nella sezione "Accesso rapido" dell'Editor di espressioni nella colonna di sinistra :

  • Il selettore di ingresso elenca i segnali di ingresso provenienti da tutte le sorgenti disponibili.

  • Il selettore di uscita elenca i segnali di uscita provenienti da tutte le sorgenti disponibili.

I segnali sono raggruppati in base al nome della loro fonte nel menu a tendina. Selezionare un segnale per inserire il riferimento allo script nella posizione corrente del cursore nell'espressione.

 

Sorgenti del segnale

I segnali visualizzati dipendono dall'hardware collegato e dagli URCaps installati. I gruppi di sorgenti integrati tipici includono:

  • Unità di controllo I/O — segnali digitali e analogici della centralina, cablati e configurabili.

  • I/O utensile — segnali sul connettore standard dell'utensile.

  • Smart I/O — pulsanti, segnali di sicurezza e spie luminose dello smart panel quando quest'ultimo è collegato.

Vengono visualizzati ulteriori gruppi di sorgenti quando un URCap o un'estensione della piattaforma registra un I/O con PolyScope X.

 

Esempio

Utilizzare un ingresso dell'unità di controllo con nome in una condizione If :

  1. Aggiungi un nodo If e tocca il campo della condizione per aprire l'Editor di espressioni.

  2. In "Accesso rapido", tocca Input .

  3. Espandere il gruppo I/O dell'unità di controllo e selezionare il segnale di ingresso desiderato.

  4. Completa la frase e tocca Conferma .

I segnali denominati vengono visualizzati con il nome configurato nelle schermate di configurazione I/O. Ciò rende più facile riconoscere il segnale che si sta selezionando rispetto agli identificatori generici basati su indici.