Accès aux ports HTTP/HTTPS
| Description |
À partir de la version 10.14 du logiciel PolyScope X, les administrateurs peuvent contrôler le trafic HTTP et HTTPS entrant sur les ports 80 et 443 directement depuis l'interface utilisateur de PolyScope X. Utilisez le bouton bascule HTTP de l'écran « Services » pour ouvrir ou fermer ces ports dans le pare-feu du robot. Cela permet aux intégrateurs de contrôler explicitement l'accès Web au robot sans avoir recours à la ligne de commande. À partir de la version 10.14, les ports 80 et 443 sont fermés par défaut . Si vous fermez le port 80, celui-ci reste fermé après le redémarrage du robot . Dans les versions précédentes, le port 80 était ouvert automatiquement à chaque démarrage. Après la mise à niveau vers PolyScope X 10.14 ou une version ultérieure, vérifiez le paramètre HTTP si des systèmes externes, des clients Web ou des URCaps accessibles depuis l'extérieur dépendent des ports 80 ou 443.
|
| Activation du service vs. bascule HTTP |
L'activation ou la désactivation d'un service dans la liste des services est indépendante du bouton HTTP:
Un service peut être activé alors que ses ports sont bloqués par le pare-feu. Un port ouvert n'active pas un service désactivé. Pour garantir un fonctionnement en toute sécurité, configurez ces deux paramètres en fonction des besoins de votre application.
|
| Avertissement concernant la connectivité URCap |
Lorsque le port 80 est fermé alors qu'un URCap accessible depuis l'extérieur est actif, l'écran Services affiche un avertissement indiquant que le port 80 doit être ouvert pour que l'URCap fonctionne. Activez le bouton HTTP pour rétablir la connexion.
|
| Pour contrôler l'accès aux ports HTTP/HTTPS |
|