UR Connect

Description

Le menu UR Connect s'utilise avec le kit de connectivité UR.

 

Pour se connecter via UR Connect

Dans UR Connect :

 

  1. Appuyez sur « Connecter ».

  2. Saisissez votre code PIN à six chiffres.

 

Connecter PolyScope X à myUR Cloud

Vous devez connecter votre logiciel PolyScope X au service myUR Cloud.

Vous devez trouver votre code PIN dans votre compte myUR.

  1. Allez dans Réglages.

  2. Accédez à UR Connect.

  3. Appuyez sur le bouton « Connecter » sur la page principale d'UR Connect.

  4. Ajoutez votre code PIN de myUR.

Lorsque vous voyez l'icône verte dans le coin droit de la fenêtre, vous êtes connecté à myUR Cloud.

Échec de la connexion

Si vous voyez le message « Code PIN incorrect », veuillez vérifier votre code PIN dans myUR.

 

Diagnostics

Si vous rencontrez un imprévu lorsque UR Connect est actif, vous pouvez accéder aux diagnostics.

  1. Allez dans Réglages.

  2. Accédez à UR Connect.

  3. Appuyez sur le menu rapide dans le coin supérieur droit.

  4. Sélectionnez « Diagnostics ».

 

Exporter les journaux

Il est possible d'exporter les journaux UR Connect depuis votre logiciel PolyScope X.

  1. Allez dans Réglages.

  2. Accédez à UR Connect.

  3. Appuyez sur le menu rapide dans le coin supérieur droit.

  4. Sélectionnez « Exporter les journaux »

  5. Sélectionnez « Exporter vers myUR » ou « Exporter vers un périphérique USB ».