Fuerza simple

Descripción

El comando «Fuerza simple» te permite utilizar un único eje necesario para obtener la fuerza deseada. La fuerza a lo largo de este eje es ajustable y siempre se aplica a lo largo del eje z de la característica seleccionada.

 

Para acceder al comando «Simple Force»

  1. Ve a la pantalla principal del programa. Consulte Nodos de comando.

  2. Pulsa el icono «Fuerza simple » en la caja de herramientas «Comandos».

    Se inserta un nodo de programa en el árbol de programa. El nodo tiene tres campos editables y un botón «Más» para acceder a las opciones avanzadas.

    Los tres ejes son X ,Y y Z . Estas opciones están desactivadas por defecto.

    Cada campo tiene un botón deslizante en el lado izquierdo para activarlo o desactivarlo.

 

  1. Pulsa el botón deslizante de la derecha para activar los tres campos.

    Hay tres pestañas disponibles para introducir las coordenadas:

    • Valor

    • Variable

    • Expresión

    Nota: La pestaña «Variables» está desactivada.

  2. En la pestaña «Valor », introduce el valor que desees y haz clic en «Confirmar».

  3. Pulsa en la pestaña «Expresión », introduce el valor y pulsa «Confirmar».

    Consulte las pestañas «Valor-Variable-Expresión Pestañas «Valor», «Variable» y «Expresión»

Para utilizar «Más opciones»

  1. Pulsa el botón «Más ».

    Aparece una nueva pantalla que contiene dos ajustes avanzados:

    • Referencia

    • Sensor a cero

  2. Pulsa en «Referencia» en la parte izquierda.

    En la parte derecha aparece un nuevo campo «Marco», que contiene cuatro opciones:

    • base

    • PCH

    • mundo

    • brida

     

  3. Selecciona el marco de referencia que desees y Confirma .

 

  1. Pulsa en «Sensor de puesta a cero» en la parte izquierda.

  2. Marca la casilla «Sensor de cero» para activar o desactivar la configuración.

  3. Cuando se active el sensor Zero, pulsa en el campo «En espera » que aparece a continuación.

  4. Introduzca el valor de espera en segundos.

  5. Pulsa Confirmar .