Nutzlast und Schwerpunkt
| Beschreibung |
Mit dem neuen Assistenten zur Nutzlastberechnung kann der Roboter den Anwender dabei unterstützen, die richtige Nutzlast und den Masseschwerpunkt (CoG) eines Werkstücks festzulegen, beispielsweise eines Werkzeugs oder einer Kombination von Anbauteilen am Werkzeugflansch.
|
| Assistent für Nutzlast und Masseschwerpunkt |
|
|
|
Wie im TCP-Positionsassistenten wird der Benutzer darüber informiert, wenn Positionen neu eingelernt werden müssen, da die eingelernten Positionen nicht ausreichend vielfältig sind. Ein Popup-Fenster mit Anweisungen kann jederzeit geöffnet werden, genau wie bei den TCP-Assistenten. Folgen Sie diesen Leitlinien, um die besten Ergebnisse bei der Schätzung der Nutzlast zu erhalten:
|
| Umbenennen, Duplizieren und Löschen von Nutzlasten |
Sie können die Konfiguration einer neuen Nutzlast mit den folgenden Aktionen beginnen:
|
woraufhin der Popup-Bildschirm „Nutzlastschätzung“ angezeigt wird.
Indem der Benutzer dem Roboter vier verschiedene Positionen beibringt, kann dieser die Masse der Nutzlast und den Masseschwerpunkt automatisch abschätzen. Im letzten Schritt des Assistenten wird angezeigt, ob die berechnete Nutzlastmasse oder die Kombination aus Nutzlastmasse und Masseschwerpunktversatz zu einer verminderten Roboterleistung führen kann.
Sie auf , um eine Nutzlast umzubenennen.
Sie auf , um eine Nutzlast zu duplizieren.
Sie auf , um eine ausgewählte Nutzlast zu löschen. Sie können die letzte Nutzlast nicht entfernen.