Analoger Eingang

Beschreibung

Der Analogeingang verfügt über zwei Felder für AI 0 und AI 1. Der Wert kann auf 4–20 mA eingestellt werden. Diese Einstellungen persistieren über Neustarts des Roboter-Controllers hinweg und sind in der Installation gespeichert.

 

So greifen Sie auf den analogen Eingang zu

  1. Tippen Sie auf AI 0 . Die Felder „Name“ und „Domäne“ werden angezeigt.

  2. Geben Sie im Feld „Name “ den gewünschten Namen ein.

  3. Tippen Sie auf das Feld „Domain“, und wählen Sie entweder „Strom“ oder „Spannung“ aus.

  4. Tippen Sie auf AI 1 .

  5. Wiederholen Sie die Schritte 2–3.