Enkel kraft

Beskrivelse

Med kommandoen »Simple Force« kan du nøjes med at bruge én enkelt nødvendig akse til at opnå den ønskede kraft. Kraften langs denne akse kan justeres og påføres altid langs z-aksen for det valgte element.

 

Sådan får du adgang til Simple Force-kommandoen

  1. Gå til programmets hovedskærm. Se Kommando-Nudepunkter.

  2. Tryk på ikonet »Simple Kraft « i værktøjskassen »Kommandoer«.

    Der indsættes en node i programtræet. Noden har tre redigerbare felter og en Mere -knap til avancerede indstillinger.

    De tre felter er X ,Y og Z . Disse er som standard deaktiveret.

    Hvert felt har en skydeknap i venstre side, hvor man kan aktivere eller deaktivere det.

 

  1. Tryk på skyderknappen til højre for at aktivere de tre felter.

    Der er tre faner til indtastning af koordinaterne:

    • Værdi

    • Variabel

    • Udtryk

    Bemærk: Fanen "Variabel" er inaktiv.

  2. Indtast den ønskede værdi under fanen »Værdi «, og klik på »Bekræft«.

  3. Tryk på fanen »Udtryk«, indtast værdien, og tryk på »Bekræft«.

    Se fanerne Værdi-Variabel-Udtryk Faneblade til værdi, variabel og udtryk

Sådan bruger du Flere indstillinger

  1. Tryk på knappen »Mere «.

    Der vises en ny skærm med to avancerede indstillinger:

    • Reference

    • Nulstil sensor

  2. Tryk på Reference i venstre side.

    Der vises en ny ramme-felt i højre side, der indeholder fire valgmuligheder:

    • base

    • TCP

    • verden

    • flange

     

  3. Vælg den ønskede referenceramme, og Bekræft .

 

  1. Tryk på Nulsensor i venstre side.

  2. Tryk på afkrydsningsfeltet Zero-sensor for at aktivere eller deaktivere indstillingen.

  3. Når Zero-sensoren er aktiveret, skal du trykke på feltet »Venter« nedenfor.

  4. Indtast ventetiden i sekunder.

  5. Tryk på Bekræft .