Autorská práva a prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

Společnost Universal Robots neustále zlepšuje spolehlivost a zvyšuje výkonnost svých výrobků, a v této souvislosti si vyhrazuje právo výrobek zdokonalovat bez nutnosti předchozího upozornění. Společnost Universal Robots věnuje veškerou péči přesnosti a správnosti obsahu tohoto dokumentu, není však zodpovědná za chyby ani chybějící informace.

Universal Robots se zříká jakékoliv odpovědnosti, i když jsou dodrženy všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) bylo vyvinuto v souladu s Euromap 67, verze 1.11 (vydání z května 2015) a SPI AN146, The Society of the Plastics Industry, publikace č. AN146 (Březen 2006).

Universal Robots se tímto zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti s IMM a jeho signálem pro IMMI, včetně signálů zastavení a jeho zpracování signálů zastavení vyslaných roboty společnosti Universal Robots, protože společnost Universal Robots neví, zda je IMM vyvinut v souladu s výše uvedenými průmyslovými směrnicemi.