Automotive & Subunternehmer

Während die Automobilindustrie hochgradig automatisiert ist, bestehen weiterhin enorme Chancen für ein inkrementelles Wachstum. Kollaborative Roboter sorgen branchenweit für neue Effizienzsteigerungen in Anwendungen wie Maschinenbeladung, Inspektion und Montage bei der Produktion von Antriebsstrang, Elektronik und Innenräumen.

Eine komplexe, wettbewerbsfähige und anspruchsvolle Branche

Das durchschnittliche Fahrzeug verfügt über 1.800 Baugruppen und über 30.000 Einzelteile, die alle pünktlich, spezifikationsgerecht und nach höchsten Qualitätsstandards geliefert werden müssen. Die Hauptakteure der Automobilindustrie passen sich ständig an diese Standards an. Gleichzeitig stehen sie ständig wechselnden Produktmischungen, strengen staatlichen Vorschriften zur Fahrzeugsicherheit und Kraftstoffeffizienz sowie Preisschwankungen bei Rohstoffen und Fertigwaren gegenüber. In den letzten Jahren hat der massive Übergang zu Elektrofahrzeugen (EVs) auch zu enormen betrieblichen Veränderungen bei Herstellern und Tier-Lieferanten geführt.

Cobot-Automatisierung kann helfen
Insbesondere Fahrzeughersteller stehen in der heutigen Post-COVID-Umgebung vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Arbeitskräftemangel, Zinssätze, die sich in 10 Jahren fast verdoppelt haben, steigende Technologieanforderungen und der Übergang zu Elektrofahrzeugen sind einige der wichtigsten. Das einzige verbindende Thema jeder automobilen Herausforderung ist der Wandel – Umfang und Tempo des Wandels in der Branche sind beispiellos. Hier kommt die kollaborative Automatisierung von Universal Robots ins Spiel. UR cobots sind flexible und dennoch leistungsstarke Tools, die eingesetzt, neu programmiert und erneut eingesetzt werden können, um Schwankungen in der Automobilindustrie direkt zu begegnen. Wir nennen dies Rapid Deployment Robotics, und unsere Automobilroboter können ein Schlüssel zum Erfolg jedes Lieferanten sein.

Erfahren Sie mehr über die industrielle Automatisierung in der Automobilindustrie mit unserer Broschüre.

Holen Sie sich Ihre Broschüre

Virtuelle Fabrik

Betreten Sie unsere virtuelle Automobilfabrik und entdecken Sie, wie kollaborative Roboter Produktivität, Präzision und Leistung steigern. Entdecken Sie von der Montage bis zur Inspektion intelligente Automatisierungslösungen, die für die Geschwindigkeit und Komplexität der modernen Automobilherstellung entwickelt wurden.

Virtuelle Fabrik besuchen

Fallgeschichten

Montage

Montage

Kollaborative Roboter in der Automobilfertigung helfen bei anspruchsvollen Montageaufgaben, erhöhen die Effizienz, verbessern die Qualität und bringen qualifizierte Bediener aus sich wiederholenden und gefährlichen Aufgaben.

Erfahren Sie, wie Tier 2 Vitesco Technologies mehrere UR cobots eingesetzt hat, um einen komplexen Montageprozess zu automatisieren.

Erfahren Sie mehr
Schraubendrehen

Schraubendrehen

Im gesamten Automobilbau automatisieren Automontageroboter das Schrauben und Laufen von Muttern. Mit hoher Wiederholgenauigkeit und integriertem Force-Feedback behalten UR cobots die Orientierung und reduzieren Qualitätsausfälle.

Erfahren Sie, wie Stellantis mehrere Endmontageaufgaben automatisiert und gleichzeitig die Arbeitssicherheit und Ergonomie verbessert hat.

Erfahren Sie mehr
Ausgabe

Ausgabe

Dichtstoffe, Klebstoffe, Schaumstoffdichtungen und Schmierstoffe können alle mit Kfz-Robotern entfallen. Cobots von UR bieten eine vereinfachte Programmierung und eine präzise Bahnsteuerung und können in Dosiersteuerungen integriert werden. Dies macht die Bereitstellung schnell und einfach und verbessert die Qualität bei gleichzeitiger Reduzierung von Verschwendung.

Sehen Sie, wie die Ford Motor Company Dosier- und Qualitätsprüfungsaufgaben an einer bestehenden Motormontagelinie automatisiert hat.

Erfahren Sie mehr
Schweißen

Schweißen

UR cobots stehen im Mittelpunkt fast jedes Schweißprozesses: MIG/mag, tig, Laser, Ultraschall, Spot und Löten, sowie Plasma- und Sauerstoffbrennstoffschneiden. Automobilroboter beseitigen alle sich wiederholenden Schweißschmerzpunkte, stumpf, schmutzig und gefährlich zu sein.

Sehen Sie, wie Tier 3 TW Stamping einen manuellen Ped-Punktschweißer automatisiert, die Produktivität erhöht und einen Maschinenbediener für höherwertige Aufgaben freisetzt.

Anleitung zum Cobot-Schweißen herunterladen
Maschinenbedienung

Maschinenbedienung

Maschinen-Tending bleibt die #1-Anwendung in der Robotik, und das ist im Automobilsektor nicht anders. Autofabrik-Roboter können das Be- und Entladen von CNC-Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen, Montage-Rundtischen, Abkantpressen und anderen Prozessmaschinen für eine volle Schicht automatisieren.

Erfahren Sie, wie Global Tier 1 Continental Automotive die Produktivität und Arbeitssicherheit erhöht hat.

Erfahren Sie mehr
Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

Die Bereitstellung der von Automobilkunden geforderten Leistungs- und Produktlebenszyklen erfordert einen Laserfokus auf Qualität. Das durchschnittliche Fahrzeug hat etwa 30.000 Einzelteile, und komplexe Baugruppen erfordern flexible Qualitätssysteme.

Erfahren Sie, wie die globale Tier 1 GKN Driveline Montage- und Inspektionsprozesse in einem angespannten Arbeitsmarkt automatisiert hat, sodass das Unternehmen rund um die Uhr arbeiten kann.

Erfahren Sie mehr

UR+ Ökosystemprodukte

Das UR+ -Partnerprogramm wächst weiter und umfasst nun über 470 getestete, validierte und kompatible Zubehör-, Peripherie- und Anwendungslösungen für UR cobots. Im Folgenden sind nur einige der UR+ -Produkte aufgeführt, die in der Automobilindustrie im Einsatz sind.

Warum Universal Robots?

Versucht. Getestet. Vertrauenswürdig.

Versucht. Getestet. Vertrauenswürdig.

Universal Robots hat über 100.000 cobots in jeder Fertigungsindustrie eingesetzt. Unternehmen aller Größen, von Fortune-500-Giganten bis hin zu lokalen Vertragsmaschinenfabriken, nutzen unsere cobots der 6. Generation, um die Produktivität und Qualität zu steigern und die Arbeitszufriedenheit ihrer Fertigungsteams zu verbessern.

Flexibel

Flexibel

UR cobots erfüllen die Anforderungen an Flexibilität mit branchenführender Benutzerfreundlichkeit, intuitiver Programmierung und einem leistungsstarken Back-End für OEMs und Entwickler, um Mehrwert zu schaffen und spezifische Anforderungen zu erfüllen. UR-Cobot-basierte Systeme generieren einen ROI, der normalerweise in Monaten und nicht in Jahren gemessen wird.

Arbeitssicher, mitarbeiterfreundlich

Arbeitssicher, mitarbeiterfreundlich

Universal Robots hat das umfassendste Set an Sicherheitswerkzeugen und -funktionen in der Branche entwickelt. Unsere Sicherheitsprotokolle können so konfiguriert werden, dass sie den unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen Ihrer Anlage oder Einrichtung und Ihrer Risikobewertung für Anwendungen entsprechen, sodass Ihr Fertigungsteam sicher Seite an Seite mit UR cobots arbeiten kann.

Holen Sie sich Ihre Automobilbroschüre

Möchten Sie mehr über kollaborative Roboter in der Automobilindustrie erfahren?