简单力

描述

“ 简单力” 命令允许您仅使用一个必需的轴来实现所需的力。 沿此轴向的力是可调节的,且始终沿所选特征的z轴方向施加。

 

访问“Simple Force”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 在“命令”工具箱中点击“ 简单力” 图标。

    将一个节点插入到程序树中。 该节点包含三个可编辑字段和一个用于高级选项的“ 更多” 按钮。

    这三个坐标轴分别为 X 、 Y 和 Z 。 这些功能默认处于禁用状态。

    每个字段左侧都有一个滑动按钮,用于启用或禁用该字段。

 

  1. 点击右侧的滑块按钮以激活这三个字段。

    提供三个用于输入坐标的选项卡:

    • 值

    • 变量

    • 表达式

    注:"变量"选项卡处于禁用状态。

  2. 在“ 值” 选项卡中,输入您所需的数值,然后点击“ 确认”。

  3. 点击“ 表达式” 选项卡,输入数值,然后点击“ 确认”。

    请参阅“值- “值-变量-表达式”选项卡

使用“更多选项”

  1. 点击“ 更多” 按钮。

    此时会出现一个新屏幕,其中包含两个高级设置:

    • 参考

    • 归零传感器

  2. 点击左侧的“参考”。

    右侧出现了一个新的“ 框架”字 段,其中包含四个选项:

    • 基座

    • TCP

    • 世界

    • 法兰

     

  3. 选择您所需的参考框架,然后点击“ 确认”。

 

  1. 点击左侧的“零点”传感器。

  2. 点击“零点传感器” 复选框,以 启用或禁用该设置。

  3. 当“零点传感器”激活时,请点击下方的“ 等待”字 段。

  4. 请输入等待时间(单位 :秒)。

  5. 点击“ 确认”。