Skrbniško geslo

Opis

Vse možnosti v razdelku Varnost so zaščitene z skrbniškim geslom. Zasloni, zaščiteni s skrbniškim geslom, so zaklenjeni s prosojnim prekrivnim slojem, zaradi česar nastavitve niso na voljo. Dostop do razdelka Varnost vam omogoča, da konfigurirate te nastavitve:

  • Varna lupina

  • Dovoljenja

  • Storitve

Nastavitve lahko spreminjajo samo izbrani skrbniki.

Če odklenete katero koli od možnosti v razdelku Varnost, s tem odklenete tudi druge možnosti, dokler ne zapustite menija Nastavitve.

 

Privzeto geslo

Privzeto skrbniško geslo je: easybot

Če pozabite skrbniško geslo, ga ne morete zamenjati ali obnoviti.

Programsko opremo boste morali znova namestiti.

Nastavitev skrbniškega gesla

Preden uporabo skrbniškega gesla za odklepanje zaščitenih zaslonov morate spremeniti privzeto geslo.

  1. Pojdite v meni »Hamburger« in izberite Nastavitve.

  2. V meniju Geslo se dotaknite Skrbnik.

  3. Trenutno skrbniško geslo zamenjajte z novim.

    • Če prvič spreminjate geslo, zamenjajte privzeto skrbniško geslo »easybot« z novim geslom. Novo geslo mora vsebovati najmanj 8 znakov.

  4. Z novim geslom lahko odklenete meni Nastavitve in dostopate do možnosti v razdelku Varnost.

 

Izhod iz menija Nastavitve

Ko je ena od varnostnih možnosti odklenjena, se gumb Zapri v spodnjem desnem kotu menija Nastavitve spremeni. Gumb Zapri se nadomesti z gumbom Zakleni in zapri, ki označuje, da je varnost odklenjena.

  1. V meniju Nastavitve poiščite in se dotaknite gumba Zakleni in zapri.