MAF(몰드 영역 프리) 라이트 커튼

설명

이 섹션에서는 MAF(몰드 영역 프리) 라이트 커튼의 EUROMAP 사용에 대해 설명합니다.

 

IMMI 몰드 영역 프리(MAF) 신호는 작업자의 안전 방호를 위한 것이 아닙니다.

  • 작업자가 몰드에 닿을 위험이 있는 경우, 안전 방호 조치를 취하십시오.
  • IEC 62046, ISO 13855 등의 해당 표준에 따라 안전 방호 대책을 도입하십시오.

몰드 영역 프리(MAF) 라이트 커튼을 사용하지 못할 경우 예상치 못한 몰드 폐쇄가 발생하여 장비 손상이 발생할 수 있습니다.

  • IMMI를 사용하여 MAF 라이트 커튼(사용하는 경우) 상태에 대한 신호를 보내십시오.

IMMI 모듈의 MAF 커넥터에서 사용할 수 있는 24V 공급의 전류가 제한되어 있습니다. 지정된 출력 전류를 초과하면 정지가 발생할 수 있습니다.

 

MAF 라이트 커튼 신호는 안전 목적으로 사용되지 않습니다. 단순히 상태 신호를 IMM에 제공합니다.

IMMI 모듈에서 전용 디지털 MAF 입력 커넥터를 사용하여 MAF를 연결합니다. MAF 입력은 pnp 유형입니다. 연결될 때, 라이트 커튼이 차단되지 않은 경우 MAF 입력은 높음입니다.