저작권 및 면책조항
|
여기에 포함된 정보는 Universal Robots A/S의 자산이며, Universal Robots A/S의 사전 서면 동의 없이 전부 또는 일부를 복제할 수 없습니다. 여기에 포함된 정보는 통지 없이 변경될 수 있으며, Universal Robots A/S의 의무로 해석할 수 없습니다. 이 문서는 주기적으로 검토 및 개정을 거칩니다. Universal Robots A/S에는 본 문서의 오류 또는 누락에 대한 책임이 없습니다. Copyright © 2009–2025 by Universal Robots A/S. Universal Robots 로고는 Universal Robots A/S의 등록 상표입니다. Universal Robots에서는 지속적으로 제품 안정성 및 성능을 개선하므로 사전에 알리지 않고 제품을 업그레이드할 권리를 보유합니다. Universal Robots에서는 이 문서의 내용이 정확하고 올바르도록 노력하지만, 어떠한 오류나 누락 정보에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서의 모든 가이드라인을 준수하는 경우에도 Universal Robots에 면책 규정이 적용됩니다. Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI)은(는) Euromap 67, 버전 1.11(2015년 5월 버전) 및 SPI AN146, 플라스틱산업협회, 게시 번호 AN146(2006년 3월)에 따라 개발되었습니다. Universal Robots은(는) 본 문서에 따라 정지 신호 및 Universal Robots 정지 신호 처리를 포함하여 IMM 및 IMMI 관련 신호에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Universal Robots은 IMM이 앞서 명시된 산업 가이드라인을 준수하여 개발되었는지 여부에 대한 정보가 없기 때문입니다. |