규정 준수

설명

이 섹션에는 IMMI 모듈이 포함된 Universal Robots e-Series 로봇에 유효한 권장 사항, 인증 및 선언에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

EUROMAP 67

IMMI 설치 가이드에 포함된 정보는 www.euromap.org에서 무료로 다운로드할 수 있는 사출성형기용 권장 사항인 EUROMAP 67 버전 1.11을 준수합니다.

 

Universal Robots IMMI(사출성형기 인터페이스) 모듈은 전원이 켜지면 EUROMAP 67 권장 사항의 모든 요구 사항을 준수합니다. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.

 

선택적 I/O 신호, 제조업체별 I/O 신호 및 예약된 I/O 신호가 모두 지원됩니다. 일반 프로그램 노드의 IMMI I/O페이지)를 참조하십시오. 선택적 I/O는 기본 IMMI 설정에 포함되지 않으며 제조업체만 정의할 수 있습니다.

 

The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. EUROMAP 67 인터페이스에는 하드웨어 설치 설명서에 있는 편입 선언이 적용됩니다.

배송 품목

As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly.

품질 인증

Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.

 

Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. UR 테스트 절차는 지속적으로 검토 및 개선을 받는다.